This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:ADS1292 ESD保护,干线应用,仅使用单通道。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566766/ads1292-ads1292-esd-protection-dry-lead-applications-using-only-single-channel

部件号:ADS1292
在“线程: ADS1291”中讨论的其他部件

大家好,

我正在考虑使用ADS1292构建原型板。

1.对于EKG输入和RLD线路上的ESD保护,您建议使用什么?  是否有我应该了解的首选组件/关键规格,即寄生电容?

干导线应用是否支持直流导联脱落,如果支持,您建议采用什么配置/修改?

3.如果我没有使用ADS1292的第二个输入通道,我能否卸下PGA2N/P上的电容器?

谢谢,Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joey:

    我们没有为您提供任何有关外部电涌/ESD保护的特定供应商部件号,但低泄漏可能是我需要的更关键的规格之一。

    直流或交流导联脱落检测不会根据您使用的电极类型进行门控。 这是什么类型的应用程序? 您是否计划使用直流或交流耦合电极?

    如果您只计划使用一个信道,则可以考虑使用ADS1291而不是ADS1292。 通过ADS1292将盖子固定到位,并使用DNI (不安装)占位器组件,您可以选择将来进行扩展-所有这些都可以通过使用ADS1291进行整合。