This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用复杂混频器的NCO执行单边带抑制载波调制。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566661/using-the-nco-of-complex-mixer-to-do-single-sideband-suppressed-carrier-modulation

部件号:DAC34SH84

您好,

我有信号sin (wt)和cos (wt)进入A和B输入,采用2的补充格式。 我想进行边带抑制载波调制,我设法使用粗调制器来实现。 我想对NCO做同样的事,这样我就可以更换运营商,但运营商总是在幽灵中。

1.为什么会发生这种情况?

2.可否让SSB-SC使用NCO?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好H.M.

    很可能是NCO +复杂精细混合器未正确初始化。 您可以尝试将同步源设置为"SIF_SYNC"并切换SIF同步位。

    有关详细信息,请参阅以下文档:

    复杂混合器设计用于SSB_SC混合(假设为复杂输入)

    -KH