This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J82:DAC39J82IAAV

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565706/dac39j82-dac39j82iaav

部件号:DAC39J82

任何人都可以告诉我部件号DAC39J82IAAV的电源-


LVDS输出,无论是1.8V还是0.9V标准(也是其电源网)

LVPECL输入是1.8V还是0.9V标准电压(也是其电源网)

CML输入,标准电压为1.8V或0.9V (电源网也是什么)

从数据表中不是很清楚


问题2. DAC是否具有通电重置功能,IOUTA,B,C,D是否在重置时被拉至0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth,

    请参阅 数据表的第5节了解针脚说明,参阅6.5 节了解电源状况。

     

    LVDS输出: VDDS18 (1.8V电源)

    LVLPECL输入: VDDAPLL18 (CLK和SYSREF,1.8V电源)

    CMOS逻辑输入: (VDDIO18,1.8V电源)

    此致,


    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,部件是否具有开机重置功能,当重置时,输出是否设置为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth,

    如果将名为TXENABLE的引脚设置为逻辑"0",则会强制所有DAC输出达到中等规模。 要启用DAC,可以将此输入设置为逻辑"1",或 将 CONFIG3的位0设置为逻辑1 (Sif_txenable)。 重置引脚用于将内部寄存器重置为默认状态。

    此致,

    Jim