This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:从AFE4404 EVM将数据导入Matlab

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566240/afe4404evm-import-data-to-matlab-from-afe4404-evm

部件号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他部件:AFE4404

您好,

您能告诉我如何将数据(实时流)从AFE4404导入到MATLAB吗?  

现在,我正在使用Putty 通过消息通信协议与AFE4404 EVM进行通信。  

此致,

约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joshua,

    您可以编写一些MATLAB代码来控制(读取和写入) AFE4404EVM。 在MATLAB和EVM之间建立通信后,您可以按照给定步骤操作。
    1)使用"消息通信协议"中提到的命令配置AFE4404。
    2)将EVM置于连续捕获模式。
    3)现在,EVM将流式传输实时数据。 在MATLAB代码中,解析接收到的数据(删除页眉/页脚并重新排列样本)以获取输出。

    此致,
    Prabin。