This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:低数据位时的输出线性问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565339/dac37j84-output-linearity-problem-at-low-data-bit

部件号:DAC37J84

您好,支持团队,

我的客户发现DAC37J84输出线性变化存在问题。 问题是:

1.低数据位时输出电平的通道到通道变化(data=0x0001)。

2. 比较IOUTAP/N和IOUTCP/N,IOUTAP/N比IOUTCP/N在data=0x0001时高5dB。 IOUTCP/N 似乎 接近理想状态。

3. IOUTAP/N和IOUTCP/N之间的较高数据位(data=0x7FFF,0x1000,0x0100)没有明显差异 仅在data=0x0001处可以看到差异。

测量条件是:

- Config47 (sifdac_ENA=1)、

- Config48(sifdac)= 0x7FFF,0x1000,0x0100,0x0001

- DACCLK=614.4MHz

 -插值= x4

- NCO=138.3MHz

 -  测量差分输出为  通过平衡变压器的单端信号。

能否请您提供 您的反馈,无论 这是否 是设备原因 ?  

如果您能及时回复,我将不胜感激。

此致,

开泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海泽

    您使用的是TI EVM还是这是定制电路板? 如果是自定义板,您能否发送原理图的输出部分以及用于此设置的完整寄存器设置?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    感谢您的回复。
    我已通过另一封邮件发送了这些信息。

    此致,
    开泽