This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:DDC264EVM的硬件触发器

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565064/ddc264evm-hardware-trigger-for-the-ddc264evm

部件号:DDC264EVM

您好,

我使用DDC264EVM。 我想使用硬件触发器, 在DDC264EVM 数据表 中,注释如下:

硬件触发器:在正常操作中,应禁用。 如果已启用,则脉冲可以为

在J4上发出,以在按下“快速数据”后开始转换。 如果已启用,并且没有出现脉冲,则

程序似乎已冻结。 如果出现这种情况,请禁用,取消错误消息,然后

刷新。

请您向我提供以下信息:

- 启用硬件触发器时 ,此功能  在此评估板中是否处于活动状态?

- J4接头上的输入触发信号的振幅和形状是什么?

此致。

Philippe ABBON