This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283EVM:DAC3283缓冲器,用于DACCLK和OSTR

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566442/dac3283evm-dac3283-buffer-for-dacclk-and-ostr

部件号:DAC3283EVM
主题中讨论的其他部件:DAC3283

我们计划使用单个SN65LVET22 (Vcc @ 3.3V) 为DAC3283的DACCLK和OSTR输入提供输入,电路如DAC数据表图45所示。 此配置是否存在任何问题? SN65LVET22的偏斜为50psec,因此,如果源和印刷电路板的偏斜增加到小于200psec的设置和保持要求,我们相信此配置是可以接受的。 请验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,

    OSTR必须符合数据表第8页中所示的公式。 您是否提供除以8或更多(基于"n"或intep因子)? 在准备这篇文章时,似乎没有这样做。 如果您是,并且时钟符合200psec设置和保持时间,我看不到这方面的问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,  

    我没有看到任何最初的顾虑,但我将仔细检查以验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了Jim提到的内容,我没有什么要补充的。