This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:"校准" DAC,用于改进模拟输出的光谱视图

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565888/dac38j84evm-calibrate-the-dac-to-improve-the-spectral-view-of-the-analog-output

部件号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他部件:DAC38J84

Hellow,

我想校准DAC以改善模拟输出的频谱视图。

我需要帮助设置不同的块,特别是DAC前的2个数字块。

参数筛选器,增益,偏移等有多种选项

是否有具体的应用说明描述如何使用参数进行校准?  

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yosh71,

    在TI网站上的DAC38J84产品文件夹下,单击“技术文档”选项卡并查看下面以红色显示的文件。 我会看看我们是否还有其他材料可以发送给您。

    此致,

    Jim