This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC2904:DAC2904 EVM

Guru**** 2914230 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC2904, DAC5672, DAC5672A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566193/dac2904-dac2904-evm

部件号:DAC2904
主题中讨论的其他部件: DAC5672DAC5672EVMDAC5672A

您好,团队,

是否有DAC2904 EVM? 客户希望评估DAC2904,但DAC2904现在似乎不存在。

此致,

Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi,

    此器件没有EVM。 客户可以购买DAC5672EVM,并将 DAC5672替换为DAC2904 ,因为它们与引脚兼容。 或者,他们可以评估具有更好性能的DAC5672A。

    此致,

    Jim