This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:能否告诉我注册值以配置1kHz采样频率?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566202/afe4404evm-could-you-tell-me-register-values-to-configure-1khz-sampling-frequency

部件号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他部件:AFE4404

大家好,

我的客户预览体验成员使用AFE4404并购买了AFE4404EVM。
他希望使用AFE4404EVM设置1kHz采样频率。

您能告诉我 注册值 来配置1kHz采样频率吗?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    您可以使用AFE4404 GUI为特定条件生成计时寄存器设置。

    请按照下面给出的步骤使用GUI生成寄存器设置:

    1)设置所需的PRF (在您的情况下为1KHz)和LED的占空比(例如,PRF的10 % = 1KHz的10 % = 100US)。

    2)设置NUMAV (平均样本数),(例如 NUMAV =1 =为求平均值而采集的两个样本)。

    3)按“设置”按钮对EVM进行编程。

    4)由于PRF = 1KHz,因此没有足够的时间进行动态断电,因此将PDN循环设置为PRPCT之外(PRPCT =3999)。

    下面 是上述步骤的屏幕截图。

    此致,

    Prabin。