This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259-Q1:使用INA240驾驶,外加另一个问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1259-Q1, INA240, ADS1259, OPA376-Q1, ADS1120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565752/ads1259-q1-driving-with-ina240-plus-another-question

部件号:ADS1259-Q1
主题中讨论的其他部件: INA240ADS1259OPA376-Q1ADS1120-Q1

大家好,

我有一位客户正在考虑使用ADS1259-Q1来感应电流的系统。 电流并联放大器将为INA240。 你们看不出来直接驱动ADC的那部分有什么问题,对吗? 它们可能会在大约1ksps时采样。 它们正在进行高侧传感,并且电流的输出在其电流感应范围内可能为0V-1.5V。  

而且,ADS1259-Q1看起来是双路提供的,用于模拟和数字。  由于处理器将在3V3上运行,但部件的模拟电源确实需要为5V,部件能否同时处理数字上的3V3和模拟上的5V?  我只想确保延迟/级别转换不会影响零件的操作。

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    我正在研究您的问题,但目前我还没有足够的INA240信息来确定它在直接驱动ADS1259时的性能...

    我有点担心低带宽(< 1 MHz)和小电容式负载驱动(1 nF)规范,它们会暗示潜在问题。 通常,我们还想知道设备的输出阻抗并尝试模拟性能;但是,我无法跟踪此信息或设备的SPICE模型。

    为了安全起见,您可能建议使用OPA376-Q1缓冲INA240。 客户在对电路进行初始评估时,始终可以在没有缓冲器的情况下比较结果,并决定最终设计是否需要缓冲器,或者是否能够在没有缓冲器的情况下实现足够的性能。

    关于ADS1259...的双电源配置
    使用AVDD的5V电源和DVDD的3.3V电源没有问题,只要这些电源参考相同的接地电位(模拟和数字使用单接地平面, 或者至少确保模拟(AVSS)和数字接地(DGND)直接在ADC处短接在一起)。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果他们的采样速率仅为~1ksps,您认为BW和DRIVE强度有更好的机会完成这项工作吗?

    我绝对不会听这个建议。

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    在这种情况下,由于ADS1259是 Δ-Σ ADC,因此更改数据速率不会影响ADC的采样速率。 Δ-Σ ADC在过滤过程中对输入进行过采样并对数据进行小数;因此,采样率通常保持固定,即使在调整数据速率时也是如此。

    我更仔细地看了一下INA240,发现它的噪声性能与ADS1239的带宽噪声性能相比相当差... 40 nVrms/sqrt(Hz),1000 Hz和20 V/V增益,您可以看到40 nVrms/sqrt(Hz)*sqrt(1000)*20 V/V*6 cf = 152 uVpp噪声。 相比之下,ADS12.12万 SPS数据速率下的噪声性能为14-17 uVpp (18.2 -18.4 无噪声位)。 在这种情况下,由于INA的噪声,使用24位ADC没有任何好处,16位ADC可以实现相同的分辨率!

    他们可能需要考虑使用带有集成PGA的ADS1120-Q1来缓冲输入信号。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,对于BW与采样率问题完全有意义。

    感谢您的分析。 您可能刚刚帮助我的客户节省了大量资金。 我已经传递了信息。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴能为你提供帮助。 如果您有任何其他问题,请告诉我!

    巴西,
    Chris