This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:DAC38RF83

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565216/dac38rf80evm-dac38rf83

部件号:DAC38RF80EVM
主题中讨论的其他部件:DAC38RF83

我有一个MACOM M2.3564万-14,它允许我们在中输入4K超高清视频。  我们将使用DAC38RF83将视频转换为模拟信号。

MACOM有一个LVDS输入和一个LVDS输出。

我可以在MACOM芯片和DAC38RF83之间放置什么,以便在不使用FPGA的情况下将数据传输到DAC38RF83?

我们为电视和电影业开发了高产产品

响应时间紧迫。

Randy Draper

RD Technologies

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很可能需要产品经理。 产品是全新的。 我们还考虑将此零件用于新设计,因为它看起来是AD9164的好零件/替代件,价格只有一半。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy:

    没有FPGA,没有明显的方法可以将MACOM部件连接到DAC38RF83 (具有JESD204B接口)。

    但是,如果可以将DAC插入信号链的另一个部分,我将与您进一步讨论这一点。

    谢谢!

    Eben。