This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:帧同步格式定时中的ADS1274采样计时点

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565898/ads1274-ads1274-sampling-timing-point-in-framesync-format-timing

部件号:ADS1274

大家好,

在ADS1274数据表P25中,图68显示了模拟输入电路S1和S2开关定时。您是否可以建议此输入定时与ADS1294的帧同步格式定时(P9)之间的关系? 换言之,如果我们有帧同步格式的输出数据,那么采样输入模拟电压和输出数据之间的延迟时间是多长?

谢谢。

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    图68中所示的调制器采样定时只是模拟输入采样电路的近似值。 它并不能真正表明用户需要了解的任何精确计时要求。

    听起来真正关心的是计算从输入样本到输出数据字的总延迟。 这在电气特性表中列为"组延迟"。 ADS1274/78中的组延迟取决于调制器采样频率和模式设置。 由于数字滤波器是线性相FIR滤波器,因此该延迟在整个频率中保持一致。 此外,SPI和帧同步接口的组延迟将相同。

    如果您对此有任何其他问题,请告诉我。

    此致,