This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8861EVM-PDK:对磁盘文件进行连续采样。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS8861, TIPD112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/564939/ads8861evm-pdk-continuous-sampling-to-disk-file

部件号:ADS8861EVM-PDK

您好,

如何使用Windows中的ADS8861EVM-PDK实现连续的文件采样?

我可以使用Vhich软件吗? 我想一次通过1 GB 采样数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Branislav,

    使用ADCPro时,将无法连续流式传输数据。 对于这种应用程序,必须开发能够以如此高的速率将数据流化到计算机的硬件解决方案。 然后,计算机上的软件可以将数据记录到磁盘上的文件中。

    我们尚未开发出支持ADS8861 EVM的连续数据流的软件解决方案。

    此致,
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否还有其它16位ADC EVM套件的解决方案来支持Windows中的连续数据流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Branislav,

    遗憾的是,我们不支持在EVM上进行持续数据流。
    最好是将ADC与硬件平台连接起来,该硬件平台具有到计算机的高速数据传输链路(如2.0 及更高版本)。

    此致,
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能为我推荐适合我的硬件平台吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Branislav,

    确切的硬件平台将是您必须设计/购买的产品。
    这个问题更多地出现在与计算机建立高速数据链路的领域,并且不受ADC的影响。
    一旦您有了某种方法使微控制器或FPGA或DSP与计算机连接并获得所需的数据速率,您就可以将ADC与选定的数字主机连接起来。

    此致,
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    ADS8861EVM-PDK数据采集的最大块大小是多少?

    我在用于ADC Pro的SBAU128C表中找到了类似104.8576万 的示例。

    这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Branislav,

    您说的对,ADCPro中的最大块大小为104.8576万个样本。 在ADCPro中,此设置可作为“块大小”访问。

    此致,
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以购买安装了ADS8861 + MMB0主板的TIPD112?