This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7832:AMC7832 AVDD和AVCC的电源要求

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565368/amc7832-power-supply-requirement-for-amc7832-avdd-and-avcc

部件号:AMC7832

您好,

请帮助确认是否必须为AMC7832 AVDD和AVCC使用单独的LDO。 是否可以使用数字部件电源为AVDD和AVCC供电,并在中间安装一些滤波器盖和FB? AMC7832 AVDD和AVCC的规格要求是什么? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    您可以为AVDD和AVCC使用相同的电源,前提是该电源符合AVDD (5.5V)的最大电压要求。  这意味着DAC通道将被限制为5V或-10V范围。  另请注意,AVCC是DAC通道的模拟电源,因此DAC通道上的任何负载都需要由同一LDO提供,因此必须确保LDO的电流驱动能力足以满足应用需求。

    如果您还有其他问题,请告诉我,

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

    感谢您的回复!

    现在客户倾向于使用一个用于AVDD,AVCC和DVDD的5.2V转换器。 此转换器还可为其它设备(高频率设备, 衰减器)供电。 是否正常?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    我不认为这应该是个问题,假设供应可以支持所有设备。  如果高频噪音是一个问题,那么FB和去耦合帽是一个好主意。

    保罗