Other Parts Discussed in Thread: AFE4300
您好,
我们使用参考设计为AFE4300制造PCB。 首先检查,我在AVCC和RESET(Bar)引脚(测量值)上提供了3.3V电压,AVSS引脚已正确接地, 因此我希望VLDO引脚为我显示1.7V电压。 但是在VLDO上看不到1.7V,它显示为0V。 我检查了引脚18和引脚80上的电压,正确地看到3.3V,但我没有看到VLDO。 我缺少什么?
1)是否必须具备CLK才能获得VLDO?
2)我是否应该在SPI行上写入任何内容以获取VLOD?
我们还可以做哪些其他基本检查来查看AFE是否已通电? 请帮助
此致,
Shankar