This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7957-Q1:关于最大源阻抗与吞吐量速率之间关系的基本问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565569/ads7957-q1-basic-question-about-the-relation-between-max-source-impedance-and-throughput-rate

部件号:ADS7957-Q1

您好,

我想问您一些有关输入源阻抗和吞吐量速率之间关系的基本问题,如下所示。

Q1)图58,数据表第40页

  注释A中有一个描述,注释后半部分有“Rsource <= 250ohm for the 1xREF 12 bit setting at 1MSPS (1MSPS时的1xREF 12位设置为Rsource <= 250ohm)”。

我认为,根据  图59 (数据表第41页) 数据,"12位"应该是"10位",而不是12位...  

我的想法如何?

Q2)图59,数据表第41页

此数据是否是" 9.2 详细1.2 设计程序"中描述的测量数据的结果,对吗?

然后,您是否采用了150pF作为输入电容器值,如图58所示?

这些数据 可以保证吞吐率?

例如,如果是8位,当我们选择Rsource 1000ohm时,吞吐量为1MSPS,您 可以保证。

Q3)吞吐量速率- 1

如果我的理解是正确的话,让我谈谈“吞吐率”的意思。

例如,

在1MSPS的情况下,这意味着20 SCLKS/Frame (@20M Hz SCLK)和20 SCLK 由“转换阶段”16 SCLK和“采集阶段Tacq”6.5 SCLK组成。

对于500KSPS,这意味着40 SCLKS/Frame,它由16 SCLKs (转换阶段)和26.5 SCLKs (Tacq)组成。     

我 的理解是否正确?

Q4)吞吐量速率- 2

对于1MSPS,实际吞吐率为62.5KSPS/ch @16ch。

我的理解是否正确?

感谢您的支持!

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takumi San

    请看我对你的问题的答复

    1.这可以用两种不同的方式来说。 对于1MSPS时的1xREF 10位设置,Rsource <= 250ohm;对于1MSPS时的2xREF 12位设置,Rsource <= 250ohm

    我觉得有打字错误,需要解决。 感谢您指出这一点

    2.图59和图60数据是根据9.2 .1.2 一节中提供的设计程序测量的。 此数据通常在多个设备上收集,从该表派生的信息对于派生源阻抗和吞吐量之间的关系是正确的

    3.在1MSPS的情况下,这意味着20 SCLKS/Frame (@20M Hz SCLK)和20 SCLK 由“转换相”16 SCLK和“采集相Tacq”6.5 SCLK组成。

    对于500KSPS,这意味着40 SCLKS/Frame,它由16 SCLKs (转换阶段)和26.5 SCLKs (Tacq)组成。    

    您的理解是正确的(我假设您将SCLK保持在20MHz)

    4. 对于1MSPS,实际吞吐率为62.5KSPS/ch @16ch。

    您的理解是正确的

    如果您需要更多详细信息,请告诉我

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet Godbole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhijeet-san,

    非常感谢您的及时回复!
    我能很好地理解。

    此致,