This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM7.3201万-ARC-EV:评估板无法启动-无终端连接

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565472/sm73201-arc-ev-evaluation-board-not-booting-up---no-terminal-connection

零件号:SM7.3201万-ARC-EV

我最近购买了SM7.3201万-ARC-EV/NOPB Arc Evaluation Development Kit。

打开设备电源(J11上为6V,J10接地)时,启动后未获得正确的LED模式。

如文档“An-2154 RD-195 DC Arc Detection Evaluation Board.pdf”中所述,启动后正确的LED模式为绿色LED亮起,黄色LED闪烁,红色LED熄灭。

当我打开设备电源时,所有LED (D1,D2,D3)都不亮。 唯一亮起的LED是D4 (+3.3V状态)和D5 (+5V状态)。

此外,当我尝试通过RS-232端口进行通信时,我无法进行任何通信。 我甚至只是为了以防万一而交换了TX/RX连接,但没有通信。

为什么设备无法正确启动?

软件是否可能未预装在评估板上?

我们非常感谢您提供任何见解/建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    听起来主板没有安装固件。  请联系TI商店并让他们更换主板。

    很抱歉有问题。

    Mike