This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:输入频率响应(MAG &相位)和Spice模型请求

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565449/afe5816-input-frequency-response-mag-phase-and-spice-model-request

部件号:AFE5816

您好,AFE (模拟前端)是否存在Spice模型。 我有兴趣在声纳应用中使用此设备,并希望模拟500kHz以下范围的输入频率响应(MAG和相位)。 在数据表的"典型特性"部分中,输入阻抗和相位与频率图解是一种缓变,在200kHz至1.6MHz范围内不会显示太多细节。 是否有其他数据可用于低频声纳应用?

此致,

Bob Ledoux

Edgetech

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    很遗憾,我们没有SPICE模型可用于该设备。
    在AFE5816数据表中,图10和11显示了500 KHz至100MHz范围内输入阻抗的幅度和相位。
    我正在与我的同事核实500 KHz范围(20kHz至500kHz)以下的阻抗和相位数据的可用性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Praveen,如果阻抗和相位数据低于500 KHz范围(20kHz至500kHz),这将很有帮助。 此外,是否有与AFE5816中的集成LNA类似的Spice模型?

    此致,
    Bob