This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4245:ADS4245数字输入

Guru**** 2981460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565470/ads4245-ads4245-digital-inputs

部件号:ADS4245

您好,

我有一个关于ADS4245数字输入的问题:CTRL[1:3],SCLK,SEN,RESET-

当然,由于它们定义了数字引脚- 我会将它们连接到数字参考导轨- DRVDD。

 

但在EVB中,这些引脚引用了AVDD,数据表中指出:

Sen:"此引脚具有一个到AVDD的内部150 kΩ 上拉电阻器"

重置:"要将设备置于并行配置模式,请保持高重置绑定(AVDD)"

 

您能否确认TI的建议是将这些引脚(在需要时通过PU/Voltage divider)连接到AVDD?

 

您能否确认这是数据表中的错误(2AVDD而不是AVDD):

巴西,

Rotem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rotem,

    这些引脚应连接到AVDD。 2AVDD是数据表中的打字错误。

    此致,

    Jim