This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:无法通过AFE4404 EVM的消息通信协议访问LED 3中的数据? 如何从EVM访问LED 3数据。 ?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565034/afe4404evm-data-from-led-3-is-not-accessible-through-the-message-communication-protocol-of-afe4404-evm-how-can-i-access-led-3-data-from-evm

部件号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他部件:AFE4404AFE4490

您好,

            我目前正在为项目验证开发AFE4404 EVM。 (我以前也曾使用过AFE4490 EVM)。 我必须访问红色LED (LED2)和IR LED (LED 3)中的数据来计算氧饱和度。 我的EVM正在运行固件 AFE4404_EVM_FW_EVM 1.5。 我已经为TI的主板安装了最新的GUI应用程序。 但在消息通信协议中,我只能访问来自LED1和LED2的数据。 请帮助我解决此问题。 我需要访问所有销售机会的数据来设计我的产品。 谢谢。

此致

西哈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sidharth:

    如果您有LED3相位,其数据将作为LED2环境(即 LED2AMB)数据。 因此EVM提供了如下所述的6通道数据。
    LED2
    室温2 / LED3.
    LED1
    环境1.
    LED2-(AMB2/LED3)
    LED1-AMB1

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢