This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD138:关于截止频率

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565279/tipd138-about-the-cutoff-frequency

部件号:TIPD138

在低通滤波器值为1.5 MHz的设计中,我想问为什么是1.5 MHz而不是其他值,该值是根据什么条件计算的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我个人没有设计TIPD138,但在我看来,选择1.5MHz是一个相对随意选择的频率,用于切断滤波器。 就设计中使用的组件的性能而言,没有一个特定的组件会产生超过1.5MHz的不同的噪音,我想说它们只是降低了宽带噪音。 唯一的指导因素可能是大多数模拟组件PSRR开始在100kHz以上急剧下降,因此他们可能想要降低这种噪音。