This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881EVM-PDK:ADS8881-EVM输入阻抗

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, OPT101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565204/ads8881evm-pdk-ads8881-evm-input-impedance

部件号:ADS8881EVM-PDK

您好,

我在正确驱动EVM的输入时遇到问题。 前端THS4551似乎具有非常低的输入阻抗(<10k),使其难以使用正常运算放大器进行驱动。

例如,我正在使用TI OPT101在光学采集系统中使用它来驱动正输入(如单端应用的EVM用户指南中所述)。 结果是OPT101无法将输入驱动至GND。 当我将OPT101连接到EVM时,如果输出了最低可能值(7mV),则它会将其拉至0.7V,从而有效地截取任何信号。

我只成功使用了一个极低输出阻抗缓冲器(BUF634P由+-5V供电,允许全电压摆动)。  

此EVM的工作原理是这样吗? 输入电流驱动要求是什么?

谢谢!

Petros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Petros,

    EVM旨在为各种应用提供尽可能最佳的SNR和THD。 因此,EVM具有1千欧电阻器,用于设置全差动放大器(FDA)的增益。

    在您的应用中,输入由光电晶体管驱动,您可以使用FDA增益设置电阻器作为10千欧。 这样做将有助于降低OPT101所看到的输出负载。 您可以选择使用更高的增益设置电阻(rg,RF > 10千欧)。

    当您增加FDA的增益设置电阻时,噪声会有所增加。 这可以通过与FDA的反馈电阻器并联使用电容器进行补偿。

    此致,
    拉胡尔