This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7044:1Ksps当前数字

Guru**** 2924910 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565186/ads7044-1ksps-current-numbers

部件号:ADS7044

您好,

我正在查找AVDD为3V,1Ksps时ADS7044的电流消耗值。  数据表中的图30有所帮助,但很难从它中估计数字。  

此致,

周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,杰克,

    对于AVDD=3V和1kSPS吞吐量,要查看的正确图表为图27。

    如图27所示,电流随吞吐量线性扩展。 设备的吞吐量相关电流大约为300-NA (使用图27计算)。 同样根据第3页的电气特性表,

    吞吐量 伊万德
    1000 kSPS 300uA
    100 kSPS 30uA

    因此,在1 kSPS时,Iavdd将为~300nA。

    在这种低电流下,请务必注意,与设备有源电流相比,数字引脚的漏电流将非常明显。

    此致,
    拉胡尔