This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:ADS1220EVM在Visual Basic 6中创建并行化

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220EVM, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565161/ads1220evm-ads1220evm-creating-apllication-in-visual-basic-6

部件号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他部件: ADCPro

您好,

我是布拉尼米尔,来自克罗地亚萨格勒布。

我正在开发动态平衡机。 到目前为止,我使用过NI USB模块,但现在我正在考虑改用TI产品。 我喜欢使用评估板ADS1220EVM,我正在计划获取一个,但我有兴趣通过VB6中的简化文章找到此模块,是否有用于VB6的库? 另外,是否有任何其他产品可供使用,因为我的apllication已在VB6中编程?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Branimir,

    欢迎参加论坛! ADS1220EVM设计为与我们基于LabVIEW的产品ADCPro配合使用。  但是,从EVM到软件的通信是通过使用USB上的CDC类的虚拟COM端口完成的。  您应该能够使用COM端口在VB6中编写应用程序。  但是,由于提供了用于EVM操作的软件,由于可用资源有限,我们无法添加更多支持来帮助您实现目标。  VB6没有库。

    控件/数据的命令是ASCII文本,将限于当前可用的格式。  我们目前不提供修改固件代码。  因此,即使可以与ADS1220EVM进行通信,由于代码的限制,您也可能无法实现所需的结果。  在购买EVM之前,我建议您通读ADS1220EVM用户指南,并查看使用ADCPro和ADS1220EVM插件可以完成的操作,因为这将是EVM的使用范围。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Bob的欢迎,非常感谢您的快速回答。

    我将在手册中查看可以执行的操作和方法。

    此致

    Branimir案