This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:ADS1292基本问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, MSP430F5529, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/564629/ads1292ecg-fe-ads1292-fundamental-questions

部件号:ADS1292ECG-FE
线程中讨论的其他部件:ADS1292MSP430F5529ADS1292R

大家好,

客户询问 一些基本问题,查看ADS1292EVM。 您能否支持以下答案?

 

1.是否可以使用ADS1292  在 胸前与胸前导联而非肢体导联进行测量?

2.是否可以使用3个导联? 您能说明如何配置3个导联吗?

3. ADS1292 EVM似乎使用了微带,对吧? 有什么原因吗?

4.在ADS1292 EVM中,MSP430F5529的内部CLK是什么?

5.在ADS1292 EVM (slau384a)的示意图中,

     A. ELA/ERA和EL, ERL之间的原理图有些不同。 有什么原因吗?

     B.如有可能,请简单解释R,C的含义。

          -。 R85,R73

           -。 R66,R72,C48,C50

           -。 R70

           -。 R35,R36,R117

谢谢!

此致,

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    我将把您的帖子移至支持器件ADS1292的Precision数据转换器论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    感谢您与我们联系! 要回答您的问题:

    1. ADS1292不包含通常用于测量胸前导联的WCT配置,因此不能-这些信号实际上是不可能的。
    2.要实施3导联心电图,您可以测量导联I和导联II,然后按以下方法计算导联III:导联III =导联II -导联I
    3.不能,没有特别的理由在布局中实施微带技术。
    4. MSP430F5529系统时钟为8MHz。
    5.用户指南(SLAU384a)中显示的ADS1x9xECG-FE EVM原理图是与ADS1292R配合使用的默认配置,ADS1292R使用1个通道进行呼吸,另一个通道用于ECG。 如果您从第42页开始查看材料明细表,我相信您会看到CH1和CH2使用相同的配置进行设置。