This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400EVM:使用TSW1400EVM保存数据。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/565106/tsw1400evm-tsw1400evm-saving-data-using-tsw1400evm

部件号:TSW1400EVM

TSW1400EVM:使用TSW1400EVM保存数据

您好,  

我正在研究生命信号的检测系统。

我使用TSW1400EVM将数据保存为10.3 秒的CSV文件

但我在使用我的TSW EVM板 和 HSDC GUI时遇到了问题。

我无法在10.3 秒内连续测量数据。

如果我尝试测量更多数据,我会收到一个超时错误。

采样速度等于1.0001Msps。

样例 与999.8336万 有关。  

(我已经更改了捕获选项)

我知道样本大小仅限于FPGA内存大小。  

尽管FPGA内存是1 GB ,但我刚刚使用58 MB 10.3秒。  

我认为我可以保存数据超过1分钟。

我想得到1分钟以上的时间。  

绝对时间是否有任何限制? 像10.3秒??

如果我可以修改FPGA板的设置(如10.3 秒数限制),您能告诉我如何操作吗?  

我将附上采集时间和样本之间的比较表。

限制始终约为10.3秒。

请帮助。  

非常感谢。