This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:AFE5809GUI配置

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/564931/afe5809evm-afe5809gui-configuration

部件号:AFE5809EVM
主题:AFE5809中讨论的其他部件

您好,

我想将我在AFE5809GUI中编辑的所有值保存到AFE5809芯片,因此每次启动 设备时,它都会加载我上次保存的值(AFE每个块的SPI逻辑),而不 是默认的'0'。  

是否有文档可以帮助我理解GUI?  我在 数据表中找不到此信息,或者可能错过了它,有人能帮我吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vatsal,您好!

    无法使用上次保存的值启动设备。

    但是,您可以使用GUI中提供的录制功能保存一系列命令,并在下次启动GUI后从保存的文件中加载命令。

    以下是要遵循的步骤:

    1.启动GUI
    2.单击'Software Reset'(软件重置)按钮以进行重置并加载EVM默认值
    3.单击Record Commands (记录命令)按钮
    4.配置AFE。
    5.单击Save Commands (保存命令)按钮。 这将打开一个对话框以保存文件。 选择文件夹并将文件另存为*。cfg文件。
    6.重新启动GUI。
    7.单击软件重置按钮
    8.单击‘Exec CMD file’(执行CMD文件)按钮,加载以前保存的配置文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    好的,寄存器/配置文件RAM值如何?

    因此,它说它没有默认值,一旦我使用GUI配置了AFE芯片,寄存器中的所有值在关机后都将相同?