This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:ADS1247浮动CLK输入

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD152, ADS1247, TIPD120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/564932/ads1247-ads1247-floating-clk-input

部件号:ADS1247
主题中讨论的其他部件:TIPD152TIPD120

您好,

我刚刚使用ADS1247制作了相当多的电路板。  参考 TIPD152参考设计,我没有接地CLK输入。 (在构建之前,未意识到数据表中说要将此引脚接地以激活内部振荡器。) TIPD152参考设计是否有效? TIPD152参考设计上的浮动CLK输入是否为已确认的错误? 我是否应该 花这些钱 让所有这些板都干网, 以便CLK输入连接到地面上?

谢谢!

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,


    此处回答了有关ADS1247的类似问题:

    e2e.ti.com/.../48.117万


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Joseph的回应。 当我单击该链接时,显示"Access Denied"(访问被拒绝)。 我已登录TI网站...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,


    很抱歉这个。 它当时是在一个内部论坛上,但后来被关闭了。

    不同的TI工程师给出了两个答案。 第一个回答是:"ADS1247上的CLK输入可以保持浮动,但建议将CLK引脚连接到DGND。"

    第二个回答是:"作为建议的重点,当EMI/RFI的CLK引脚浮动时,其上的任何噪音都将使设备进入外部时钟模式。 一旦它处于外部时钟模式,将其重新置于内部振荡器状态的唯一方法是关闭设备电源后重启或切换重置引脚。 尽管CLK引脚具有Schmidt输入,但已知会在客户让其浮动时发生故障。 我强烈建议将CLK引脚绑定到DGND,因为这将确保ADS1247始终使用内部振荡器。”

    这些是为TIPD120中使用的ADS1247提供的。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,很棒。 这回答了我的问题。 感谢您的快速响应!

    Phil