This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:损坏ADS1298

Guru**** 2580945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574035/ads1298-damage-ads1298

部件号:ADS1298
主题: TPS6.0403万中讨论的其他部件

我们正在ECG应用中使用ADS1298。

 DVCC:3.3V

AVCC:+2,5V

AVSS:-25V

 

我们遇到的情况是,在测试过程中,由于损坏,我们丢失了一些IC。

发生这种情况后的影响是:

 

  • Din的输入阻抗仅为500R
  • 在某些情况下,电源电流(正常75mA)升至150…250mA

 

我们发现的第一件事是在通电过程中DVDD关闭2毫秒至4,2V的峰值。 我们将3.3V LDO置于线路中以消除此峰值。

 另一个我可以看到的示波器是AVSS处的短峰值电压为0.8V (它来自ADS1298)。

所以我们加入了Shottky二极管,我们可以将其限制在400mV。

 

你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Juergen:

    您是否验证过电压或电流在任何时候都不会超过ADS1298数据表7.1 部分中给出的限值? 或者,您是否认为可能会出现超过这些限制的情况?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    在加电过程中,我看到AVSS上的峰值约为+0.8V,持续2毫秒。 但这一峰值是从ADS1298中得到的。 什么会导致DIN只能达到500R的输入电阻?

    Juergen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Juegan,

    您认为ADS1298的电压“即将释放”是什么意思? 如果AVDD - AVSS低于正常值,我预计不会造成损坏。 由于DIN芯片内的DIN和AVSS之间不应有电路连接,因此这一点尤为明显。

    您的电路中是否连接了AVSS和DGND? 您是否已针对DGND探测DIN,以查看该引脚上是否存在过电压事件? 如果在此事件后重置或重启设备,设备是否恢复正常或永久损坏?

    这种现象可能是由引脚上的过压事件引起的。 这可能是触发不关闭的保护电路,或者可能会损坏设备,使其无法使用。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian

    我们用于AVDD+2,5V和AVSS -2,5V。
    我们将TPS6.0403万和TPS7.2325万组合用于AVSS。

    在加电时,我看到AVSS的过载量为+750mV,与DGND有关。
    在数据表中的“绝对最大额定值”一节中,AVSS至DGND的范围为-3V…+0.2V。
    当AVSS和DGND之间连接了一个电阻器,并且-2,5V断开时,我也看到了峰值。

    如果使用DVM测量DIN处的500R,则损坏是永久性的。

    我看不到任何违反最高评级的行为,但AVSS开机时除外。

    Juergen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Juergen:

    违反DGND和AVSS之间的绝对最大值很可能会损坏设备。 您可能需要用二极管电路夹紧电压。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    请您认真对待我的问题。 我们花了两天时间来回答关于我在第一次请求时向您提供的信息的问题。

    我确实添加了一个散射二极管。 但这将峰值限制为400mV。 数据表中的限值为200mV。 作为峰值源的电流来自ADS1298。

    ADS1298的电流为什么会出现?

    一个附件我会向您发送具有3.3V (黄色)和-2,5V (绿色)的电源的示波器图片

    这就是我们连接ADS1298电源引脚的方式

    感谢你的帮助

    Jürgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jurgen,

    如果听起来我不是在认真对待这一点,我很抱歉。 TI非常认真地对待所有已知的损坏或可能的缺陷索赔。 我保证我会尽最大努力来理解这个问题。 现在,我对问题的了解不够,无法对其进行诊断。

    在通电过程中,DIN针脚的状态是什么? 如果DIN引脚上的器件内有一个保护电路,当DIN大于DVDD时,该电路可能会在通电过程中打开。

    您是否尝试过去压和短路铁氧体磁珠L1,L4和L5? 我们通常建议从电源到电源针脚的电感较低,但我之前从未听说过这会导致损坏。

    如果您认为我无法为您提供足够的帮助,请阅读TI关于故障分析的页面: www.ti.com/.../failure_analysis.page

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian:

    很抱歉您说话不好。

    DIN直接连接到MCU-GPIO (MOSI)。 两种器件均配有相同的3.3V电压。
    在100MHz下,铁粒具有0.6 RDC和2200R。 在AVSS,AVDD和ADS1298之间,我们还使用3,3µH Ω 电感。

    Juergen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juergan,

    不用担心。 我理解这是令人沮丧的。

    也许尝试在通电过程中探查DIN,以查看在此期间它是否上升到DVDD以上。 您是否还可以向我发送一份更完整的示意图,以便我检查是否还有其他可能导致问题的问题?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    TPS7.2325万数据表告诉我们“启用阈值Negativ”为-1.5V。 在该级别之前,将禁用LDO。

    已附加图片。 黄色-> 3.3V,绿色电压缓冲TPS6.0403万 (TPS7.2325万输入)。 蓝色-> LDO -2,5V输出。

    Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jürgen

    您是否说在发生这种情况时,未启用用于调节AVSS的LDO? 如果是这样,则AVSS无法保持在地面以下。 在这种情况下,其电压不是确定性的。 当从一开始就启用LDO时,您是否看到相同的行为?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    ADS1298上的数字输入损坏问题仍然存在。

    如果输入损坏,我们可以测量500欧姆至GND和3500欧姆至VDD。

    您是否知道什么会造成这种损害?

    Jürgen