TI专家,您好!
我已经浏览了论坛中有关除颤器保护电路的所有帖子。
SPARB36B.pdf和 https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/17.6956万/882080#882080 为88.208万为我88.208万我提供了很好的参考。
但对于ADS1298R的呼吸电路,建议使用的除颤器保护电路是什么?
在以下电路中,我应该在RESP_RA和RESP_LA之前使用什么除颤器保护电路?
我在下面的示意图中尝试了红色框中的电路。 但是无法获得呼吸信号,因为R2+R3过大,会减弱呼吸信号 (我已阅读 sbaa181.pdf)。
我更改了r2=1k和r3=0,可以获得呼吸信号。 但是1k+0对于 除颤器保护来说太小。
对呼吸回路进行除颤保护的正确方法是什么?
非常感谢!
弗兰克