This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:逻辑分析,tsw1400数据收集

Guru**** 2893220 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54RF63, ADS5282, ADS5463, ADS5474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577293/tsw1400evm-logical-analysis-tsw1400-data-collection

部件号:TSW1400EVM
线程中讨论的其他部件:ADS54RF63ADS5282ADS5463ADS5474

我想参考一些tsw1400和ads65rf63在收集数据时会遇到一些问题,请使用它们自己的程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我 不知道问题是什么。   请您解释一下。  如果您想在分析ADC EVM (如您提到的EVM)时了解TSW1400可以为您做些什么, 您可以参阅TI网站上的TSW1400用户指南和HSDCPro -这是TSW1400的GUI。   这将告诉您TSW1400和HSDCPro GUI能够为您做什么。

    谢谢!

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复
    我想使用我自己的作品来处理Quartus ADS54RF63控件生成的工作。 您能提供建议吗? 我使用了生成的Quartus。 RBF文件亮起指示灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我仍然不明白您的要求。    您是否正在尝试在TSW1400中编辑FPGA固件以执行您自己的设计?  ADC接口有问题吗?    编写TSW1400的源代码是为了处理多种不同的ADC类型,并且有寄存器被写入固件,以便为一个EVM或另一个EVM进行设置。  HSDCPro安装有一个ini文件文件夹,其中包含不同EVM的固件设置。   查看ADS54RF63的ini文件,我在ini文件中看到以下行:

    check_fclk=0
    SRF=1
    DF=1
    ADC_TYPE=0
    ADC_CHECT=0
    最大采样率=5亿
    fclk_code=0
    配置1=24
    config6=0
    config7=0

    如果您重新编译源代码以执行其他操作,并且您还没有根据HSDCPro使用这些ini文件参数设置ADS54RF63所需的寄存器,则固件的行为会有所不同。  也许这是您的问题。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是否可以使用Quartus 13.0 对tsw1400进行编程? 如果我在ADS54RF63初始化时不使用HSDC,直接使用下载到tsw1400的他们自己的RBF文件读取ADS54RF63数据,我可以这样做吗? 在此过程中,我需要注意什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是-您可以将TSW1400用作FPGA平台。 但是,我们不支持任何自定义固件-如果遇到任何问题,您需要与Altera合作。

    如果您希望使用Quartus并将TSW1400视为FPGA平台,则TSW1400上有JTAG端口。 如果您想使用HSDC Pro,您需要将sof转换为RBF,以便通过HSDC Pro和USB加载。

    查看此TIDA,了解使用TSW1400自定义固件的示例。

    www.ti.com/.../tida-0.0069万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我有一个关于ADC接口的问题。

    我想知道FCLK_M(P)意味着什么,因为我检查了ADS54RF63数据表 ,FCLK表示 MSB_6 (ADC数据输出位),我检查了TI的一个示例,它也不用于ADC。

    您能否就 关键定义中的ADC和tsw1400接口(特别是MSB_6 (ADC数据输出引脚)提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我需要你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不同原理图上连接到连接器引脚的名称只不过是名称而已。   我们的TSW1400捕获卡支持多种不同的EVM,有些EVM是单通道,另一些是两个或更多通道,每个通道的位数从8位到16位不等。   我们无法在每个EVM的连接器引脚上放置单一名称。    您需要做的是按照EVM的原理图从所有LVDS输出到其连接的连接器引脚。  然后按照相同的连接器引脚连接到捕获卡上的FPGA,为自己获取有关哪个FPGA引脚连接到哪个ADC引脚的映射。  然后,您可以在FPGA代码的约束文件中使用这些FPGA针脚,将这些LVDS信号分配给这些FPGA针脚。  

    在某些EVM上,连接器引脚对可能是 12位总线的第5位(如果是ADS5463),也可能是14位总线的第7位(如果是ADS5474)。   或者在我们的一些其它EVM (如ADS5282)上,这对连接器引脚可能称为FCLK或帧时钟。    无论名称如何,一旦将特定EVM插入连接器,FPGA固件就必须以正确的方式将其用于您当时插入 的EVM。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    非常感谢。

    我还有另一个问题

    如果我使用其他FPGA开发板,请勿使用tsw1400。 这样可以吗?

    ADS54RF63是否需要其它配置? 或者只要电源,信号,时钟配置正常,它能正常工作?

    我想将ADS54RF63数据引脚连接到我的新FPGA开发板。 通过将数据传送到FPGA的干式读取广告是否有效?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    谢谢你

    如果我使用另一个FPGA板,而不是tsw1400。 接口匹配,ADS54RF63是否可以与新型FPGA镗孔?配合使用
    或者ADS54RF63需要任何其它配置?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以使用任何所需的FPGA电路板,但您仍需要跟踪所有原理图,以找出哪些FPGA引脚将接收来自ADC EVM的信号,并相应地编写FPGA固件。  您还必须检查FPGA数据表,以确保FPGA引脚能够以所需的数据速率接收LVDS信号,并且时钟信号所连接的FPGA引脚能够接受时钟输入。   ADS54RF63没有任何可编程寄存器,因此无需对ADC进行配置-只需写入FPGA固件即可正确接受ADC输出的数据格式。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    另一个问题
    我是否可以使用tsw1400的时钟输出作为ADC的时钟输入
    ADC clk输入是否有电压要求

    等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADC ck输入是否有任何电压要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不建议将FPGA的时钟用作ADC的样例时钟。  时钟可能会有太多抖动 ,无法提供良好的性能来实现数据转换器能够实现的SNR。    ADC的数据表具有典型的时钟振幅规格,但通常没有指定最小振幅。  通常会有一个SNR和SFDR图作为时钟振幅的函数,显示交流性能如何在较低时钟振幅下开始下降,从而允许用户根据可承受的性能损失程度选择自己的适当最低规格。   例如,在ADS5463数据表中,图59和60就是此类时钟振幅性能图示的示例。

    此致,

    Richard P.