This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1.008万EVAL:5.1 和ADC1.008万EVAL

Guru**** 2925180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574887/adc10080eval-wavevision5-1-and-adc10080eval

部件号:ADC1.008万EVAL

您好,

能否告诉我是否支持WaveVison 5.1 ADC1.008万EVAL?

我看了下面的帖子。
e2e.ti.com/.../165.5592万
但这是在2015年发布的。 现在,是否已清除?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shimizu

    WaveVision 5.1 不支持ADC1.008万EVAL。

    我们正在为许多这些较旧的ADC产品开发与TSW1400兼容的更新EVM,但此产品仍处于待定状态。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的支持。

    请告诉我,ADC1.008万EVAL是否受WAVEVSN-BRD- 4.4 的支持?

    在当前状态下,我们是否应该使用WAVEVSN-BRD-ADC1.008万EVAL的4.4 AT?

    此致,
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shimizu

    ADC1.008万EVAL与您提到的旧版数据采集板兼容,但我不确定您是否可以在任何地方买到任何产品。  我在https://store.ti.com/上找不到任何内容

    在现代Windows PC上使用旧的Wavevision 4软件也可能存在问题。 它最初是在Windows 9x上开发的。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

     感谢您的回复。

     我理解这个。

    此致,

    Shimizu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    请问,您能否告诉我开发环境中的哪些信息来使用ADC1.008万EVAL?

    此致,
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shimizu

    我们目前没有ADC1.008万EVAL的捕获板。

    我们正在研究开发与其中一个Roadmap LVDS捕获板兼容的更新版本的主板,但至少需要2-3个月才能提供。

    此致,

    Jim B