This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9.8725万 PLL解锁

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572838/lm98725-pll-unlock

在“线程:LM9.8725万”中讨论的其它部件

尊敬的各位专家

我正在MFP扫描仪上使用LM9.8725万。

我对此没有什么疑问。

1.启动MFP和LM9.8725万时,PLL有时无法锁定。

   但是,如果我重新启动MFP,它会很好地工作。

   您是否曾遇到过有关PLL解锁的任何问题? 如果有,您是如何解决这个问题的?    

   -当SoC通过SPI写入寄存器值时,INCLK未停止。

2.在数据表第6页6.1 绝对最大额定值上,焊接温度为最高 235℃。

   如果在回流过程中AFE的封装温度超过235℃,LM9.8725万是否可能损坏?

   我进行了ABA测试,看起来AFE是损坏,有时PLL没有锁定。

抱歉我的英语不好,请回复我的问题。

祝您一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hyungsung您好!

    如果超过绝对最大额定值,TI不保证器件能够正常工作。 如果LM9.8725万的温度高于235 C,则可能损坏。

    请确保根据数据表限制焊接设备。 如果之后您有任何问题,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,James

    我已将回流温度调整到235℃以下,但仍然出现相同的问题(PLL解锁)。

    开机后,在校准扫描期间,PLL解锁。

    但是,它并不是每次都发生,大约500次断电->打开中的1次。

    因此,请检查串行接口和INCLK的计时。

    1.开机后,启动INCLK,等待65毫秒,然后通过串行接口通信重置软件。

    2.软件重置后,等待59.9毫秒,然后通过串行接口通信写入AFE初始寄存器设置。

      在写AFE初始寄存器设置期间,没有INCLK。

    3.校准扫描期间,启动INCLK后,等待60毫秒,串行接口通信开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyungsung,

    由于您很少观察到该错误,并且只在开机时才发现,我想知道它是否与您的电源导轨相关。 您是否正在使用3.0 -3.6 V为设备的所有电源滑轨供电,以及是否所有电源滑轨同时通电? 是否所有去耦电容器都设置为数据表建议的值? 加电时是否出现任何瞬变?

    您 可以做的一件事是在开机后断言RESETn引脚为低电平。 如果问题与电源相关,则应确保设备运行。 您现在就这样做了吗?

    此外,我还发现了其他几个关于此设备的PLL锁定的E2E帖子。 以下哪一项对您有帮助?

    e2e.ti.com/.../184.6557万

    e2e.ti.com/.../201.5607万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的: 詹姆斯

    我没有使用RESETn PIN。

    我对RESETn PIN有疑问。

     保持RESETn低电平的最短时间是多久?

    数据表上没有关于RESETn计时的信息。

    请回复。

    祝您一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    串行接口计时规范应适合用于RESETn。 这会将最小时间设置为4 ns (输入保持+输入设置),因此 选择一个大于此值的时间(可能是双倍)。 如果 您可以将其按住1毫秒,则 应确保 设备正确重置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的James

    我有疑问。

    1.在8. 三月,我给你们看了一些波形。 正确吗?

    2.我想知道功率序列和PLL锁之间的校正。 您能解释一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hyungsung,

    1)不幸的是,我无法验证波形。 这些是National Semiconductor的旧设备,我们不再有评估板供我在实验室工作台上检查。

    2)有时,如果电源在开机时遇到一些问题(瞬时,斜坡故障等),则具有多个电源的设备无法正常工作。 如果您尝试断言RESETn引脚,这将清除设备上的任何问题(通电或其他问题)。 您是否在使用RESETn PIN时取得了更好的成功?