This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9.8725万:在CCD读取期间,SH1输出不能切换。PHIA,CP,RS切换,但看起来不好

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575423/lm98725-sh1-output-doesn-t-toggle-during-ccd-readout-phia-cp-rs-toggle-but-look-bad

部件号:LM9.8725万

摘要:

除SH1之外,所有信号都无限期切换。 我无法通过触发SH1来捕捉示波器上的"读出窗口"。 请帮助。

详细信息:

我锁定寄存器(启动CCD读数),并观察SH1,PHIA1,PHIB1,CP, RS带示波器(高-Z),完全未加载。

当我在解锁状态下打开/关闭"SH1激活"寄存器字段时,相应的输出将DC值从0更改为3.3V,反之亦然。

这意味着,我看一下正确的输出。 但在锁定状态下不会切换。

总电流消耗:锁定:124mA,解锁:116mA

在配置过程中我触摸的寄存器:


信号输出(5 MHz输入时钟):

基于数据表电路的MY测试电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rom:

    我们已收到您关于设备LM9.8725万的查询。 我将与团队确认,并将很快回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rom:

    LM9.8725万的时钟频率是多少? 数据表第26页说明模式1的最大输入时钟频率仅为25 MHz。

    您能否检查您的示波器是否启用了某种平均功能或滤波功能? 此外,您能否仔细检查是否已消除所有耦合源并正确接地探头?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,James。

    我使用了1,5和10 MHz时钟输入,没有重大差异。

    提供了5 MHz时钟的图表。

    我对信号没有使用平均值。 我的示波器具有50 MHz模拟BW和刚刚校准的探头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ROM,

    您的INCLK+/-引脚(LVDS或CMOS)有哪种时钟源? 您是否遵循7.3 .6.1 第16页底部的外部时钟布局要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    时钟配置为单端:

    • 我通过CLK+输入端口推时钟。
    • CLK-输入通过跳线接地。
    • 我没有填充50欧姆电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,James。

    您有什么想法或更新吗?

    我用3.3V微控制器生成时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rom

    如果您只在第0页和第8页的寄存器上写过,CCD定时输出将不会提供有用的计时。

    请尝试加载以下寄存器设置(然后设置寄存器锁定位),以查看是否会更改输出上的波形。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/1067.CIS-Example-Mode-1-one-color-sequence.dat

    所做的更改:

    • 在SH12启用CMOS数据时钟(第0页寄存器5位5)
    • 将采样和锁模计时设置为模式1,采样和保持的范围内的值(第0页寄存器08至13h)。
    • 为15个时钟启用一个SH间隔(第3页寄存器0)
    • 在SH间隔1期间将SH1设为高(第5页寄存器0位0)
    • 设置50 % 占空比的PHIA,PHIB和RS以及CP开/关计时(第6页寄存器00至1dh)
    • 使SH1在像素500处打开,在像素1000处关闭(页面 寄存器00-03h)

    文件格式不包括页码,而是将所有寄存器串联起来,每个页面都是1F寄存器长。

    此致,

    Jim B