This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:关于ADS52J90 GUI

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM, ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571192/ads52j90evm-about-ads52j90-gui

部件号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他部件: ADS52J90LMK0.4826万

大家好,

 我的客户正在考虑使用以下配置进行评估。
 
 ADS52J90EVM + Aria10EVM (DK-DEV-10AX115S-A)

 首先,他打算确认Aria10EVM和ADS52J90EVM已进行通信
 JESD204B正确。
 因此,他希望使用输出的斜坡测试图案进行评估
 来自ADS52J90EVM。

 请让我问您一个问题。

 在上述情况下,如果仅安装HMC-DAQ,ADS52J90EVM将能够输出
 Ramp Test Pattern?(斜坡测试模式?)

此致。
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsuyoshi,

    HMC-DAQ GUI可以作为独立的GUI运行,并用于配置ADS52J90,以在没有HSDC Pro和TSW14xx FPGA的情况下连续输出斜坡测试模式。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好,Olu_san,

     非常感谢您的回复。
     请让我再问您一个问题。

     我使用HMC-DAQ_GUI_installer v 2.8 .exe安装了HMC-DAQ,
     然后我执行了HMC-DAQ。
     但是HMC-DAQ未正确运行,并显示以下错误消息。

    e2e.ti.com/.../error_5F00_message.xlsx

     是否应该安装其他程序?

     您是否能够提供您的专业知识?


    此致。
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsuyosi-san,

    HMC-DAQ版本的2.8 有点过时。 请安装HMC-DAQ版本3.1 .................3,您应该能够配置ADS52J90EVM。

    编辑:版本3.1 3尚未完全准备好公开发布。 如果 在启动GUI之前将ADS52J90EVM连接到PC,ADS52J90登录页面上的版本2.8 应该可以正常工作。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu-san,

     非常感谢您的回复。

     正如您所说,当我开始使用连接的方式启动HMC-DAQ GUI时
     ADS52J90EVM,它可以在没有错误消息的情况下正确运行。

     再次感谢!

    此致。
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu-san,

     我尝试评估ADS52J90EVM与之间的通信
     A TSW14J56 (修订版B或修订版D),使用斜坡测试图案和
     HMC-DAQ 2.8 和HSDC Pro 4.10 ,但尚未进行通信
     正确。

     因为任何设置都可以接受,请告诉我如何操作
     使用斜坡测试图案进行正确通信?
      -跳线插针设置
      时钟频率
      -程序

     请再次向我提供您的专业知识!

    此致。
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsuyosi-san,

    您为ADS52J90提供的外部时钟信号的振幅和频率是多少?

    您所看到的问题到底是什么--您能更详细地描述一下吗? 您是否遵循了EVM用户指南中详细描述的确切步骤?

    用户指南中指定的跳线设置应有助于您在四通道JESD模式下捕获斜坡测试模式。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu-san,

     我对缺乏资料表示歉意。
     我将评价情况描述如下。


    1)评估板设置
        ADS52J90EVM + TSW14J56 (修订版B或修订版D)

    2)目标规格
    JESD204B、5Gbps、16ch、16x、14位、4通道62.5MSPS

    3)跳线针脚设置
        请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../Reference-material.xlsx
    4)输入条件
        LMK_CLKIN1 (J75):125MHz,6dBm
    使用的配置文件:
           HMC-DAQ GUI/Scripts/ADS52J90/quick_start/
           ADS52J90_16ch_SINE_4L_16x_14b_GBLCLKDIV1_FSDIV4_SYSREFDIV24_20x.cfg

    5)评估结果
        当我按如下所示更改了配置文件中的设置值时
        通过ADS52J90EVM-TSW14J56(Rev.D),它可以正确通信
        通过斜坡测试模式数次。
        但是,它现在无法正确通信。
          *请参阅随附的文件(参考资料)以了解错误消息。

    ・地址0x108
    0x4⇒0x2
    ・地址0x13B
    0x18⇒0xC

    FPGA CLK:125MHz
    FPGA SYSREF:10.417MHz
    ADC CLK:62.5MHz
    ADC SYSREF:10.417MHz

    问题
    由于0写入配置文件的地址0x73(ADS52J90),
        ADS52J90设置为JESD204B的subclass1。
    另一方面,由于0xF1写入地址0x10E(LMK0.4826万)
        在配置文件中,ADC_SYSREF不是LMK0.4826万的输出。

        该设置是否正确?

        此外,我通过更改地址的值来评估通信
        0x10E到0xF0只是为了以防万一,但它无法正确通信。

        如果您有一个5Gbps的配置文件,请与我共享吗?


    此致。
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu-san,

     TSW14J56 (修订版D)可能损坏。
     我将尝试使用另一个TSW14J56板来重新评估通信。

    此致。
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu-san,

     我评估了ADS52J90EVM与之间的通信
     TSW14J56 (修订版B),但出现错误
     它无法捕获JESD204B数据。
      *我没有另一个TSW14J56 (修订版D)。

     当捕获板为TSW14J56 (RevD)时,不会出现此类错误。

     使用的GUI:
       HMC-DAQ 2.8 和HSDC Pro 4.10
       HMC-DAQ 2.8 和HSDC Pro 4.5
       *我按照上述两种模式评估了沟通情况。

     请参阅随附的文件,了解我评估的过程
     和显示的错误。

    e2e.ti.com/.../error2.xlsx

     请问您能给我一些关于这个问题的建议吗?
     如果我有需要做的事情,请告诉我。

    此致。
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsuyosi-san,

    HMC-DAQ和HSDC Pro GUI使用的ini文件是为最新版本的TSW14J56主板(版本D)编写的。 因此,以前版本的主板可能无法正常工作。 请使用版本D的TSW14J56主板。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu-san,

     非常感谢您的回复。
     我理解这一点。

     请让我再问您一个问题。

     根据HMC-DAQ GUI/Scripts/ADS52J90/quick_start
     /ADS52J90_16ch_sine_4L_16x_14b_sinkCLKDIV1_FSDIV4_SYSREFDIV24_20x.cfg,
     0x00写入地址0x73(ADS52J90),0xF1写入地址
     地址0x10E(LMK0.4826万)。

     因此,ADS52J90设置为JESD204B的subclass1和ADC_SYSREF
     信号不是LMK0.4826万输出的。

     ADC_SYSREF信号是否不必要?
     该设置是否正确?


    此致。
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu-san,

      请您就此事作出答复。

    此致。
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东本山

    Arria 10应该可以正常工作,但ADS52J90的最大数据速率为每条通道6.4Gbps。 ADS52J90 EVM随附TSW14J56 EVM FPGA捕获卡(使用高速数据转换器Pro软件)。 但是 ,ADS EVM可以与第三方EVM (如Arria)进行通信。  ADS EVM将使用HMC-DAQ GUI,不需要任何其他软件或硬件即可创建斜坡测试模式。

    谢谢!

    Chuck Smyth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smyth-San,

     非常感谢您的回复。

     请让我再问您一个关于的问题
     ADS52J90EVM的配置文件。

     根据HMC-DAQ GUI/Scripts/ADS52J90/quick_start/
     ADS52J90_16ch_sine_4L_16x_14b_sinkCLKDIV1_FSDIV4_SYSREFDIV24_20x.cfg,
     0x00写入寄存器115(ADS52J90),0xF1写入
     寄存器0x10E(LMK0.4826万)。

     因此,ADS52J90设置为JESD204B的subclass1和ADC_SYSREF
     信号不是LMK0.4826万输出的。

     ADC_SYSREF信号是否不必要?
     是否需要更改配置文件的内容?


    此致。
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsuyosi-san,

    很抱歉响应较晚,但只有在通过重置多个JESD204B设备的LMF来同步多个JESD204B设备的输出数据流时才需要SYSREF。 ADS52J90 EVM和配置脚本仅设计用于一个JESD204B DUT (ADS52J90)。  

    如果您的客户想要同步多个JESD204B设备并具有确定性延迟,则需要更改配置文件。

    此致,

    奥卢