This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3164:数据表缺陷...

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3174, DAC3164, DAC3282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576438/dac3164-datasheet-deficiencies

部件号:DAC3164
主题中讨论的其他部件:DAC3174DAC3282

DAC3164的数据表似乎存在一些缺陷。 我在看DAC3174的数据表,它看起来是一个类似的部件(可能是相同的芯片)。 它包含DAC3164数据表中缺少的一些规范。 我的具体问题是

-         DAC3164数据表不包含LVPECL输入(DACCLK,ALIGN)的电气特性。 DAC3174数据表中这些输入的规格是否适用于DAC3164?

-         DAC3174数据表规格为“数字延迟”,但DAC3164规格为“数字延迟”。 DAC3174的此规范是否适用于DAC3164? 此参数是否取决于设备运行的同步模式(例如 SYNC_ONonly与SIF_SYNC模式)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷达,

    是否已回答此问题?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,我仍然有上面发布的相同问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我很抱歉。  我花了相当多的时间写回回复你的帖子刚到,但回复似乎没有在论坛上,只是消失了.

    是的,该系列器件的数据表中存在一些缺陷,这些缺陷正在得到纠正。   有三个数据表,涵盖了一个包含六个器件的系列,涵盖单通道和双通道器件,每个器件具有10位,12位和14位版本。  这些数据表中的某些数据表最近已经过编辑,以解决一些问题,所有数据表目前都在编辑中,希望可以对其进行总结。  编辑数据表比其他文档涉及的内容更多,因为我必须经历受控的编辑和审阅过程。  DAC3164数据表是自发布以来尚未进行修订的数据表之一,并且有许多打字错误和遗漏需要修复。

    通常,如果您在该系列的另外两个数据表中的一个中看到要查找的信息,则可以使用该信息,例如查看最近添加的LVPECL规格的DAC3174数据表。  LVPECL输入规范是原始数据表中完全缺失的内容之一, 而保持数据表修订版本发布的原因是特性化数据现在包含相对于DACCLK输入的对齐输入的设置/保持时间。  (此外,LVPECL输入与DAC3282器件共享通用设计和CMOS工艺, 因此,该数据表中有关LVPECL输入结构和规格的信息(如图35)也适用于此器件,但如果不了解这两种器件的设计历史,该信息就不会一目了然。)

    对于数字延迟,我*DO *在所有三个数据表中都看到了数字延迟的规范,但在其中两个数据表中,对于附加到指定数字的单位,存在拼写错误。    总延迟通常是数字逻辑的典型时钟周期数 加上输入/输出缓冲区的固定延迟量。 该系列中所有器件的典型延迟是DACCLK的26个周期,加上输入时钟到输出缓冲器的tpd传播延迟,  数字延迟被指定为典型值,因为FIFO中的延迟数个时钟周期会有一些不确定因素,具体取决于DATACLK到DACCLK的相位以及FIFO指针使用SYNC和ALIGN或sif_SYNC初始化的方式。 如果通过8字FIFO的延迟是标称的4个字,则整体数字延迟将是26个DACCLK周期,但FIFO延迟可能是一个或两个或三个周期,具体取决于条件。

    此致,

    Richard P.