This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58B18:使用0x3F和0x40寄存器设置输出自定义模式

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577317/ads58b18-output-custom-pattern-with-0x3f-and-0x40-registor-setting

部件号:ADS58B18

尊敬的各位

如果使用registor 0x3F和0x40设置自定义模式 ,那么输出将会是什么? 客户发现输出数据向左偏移3位,这是否正确? 如下面的表10 - 0 是位,x不是什么问题。

0x3F和0x40 寄存器 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 1. 0 X X X X X
输出数据 X X 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 1. 0 X X X

谢谢

Jun Shen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason,

    这是否仍然是一个问题?

    此致,

    Jim