This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:如何使用BCM确定组织接触

Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572518/afe4300-how-to-determine-tissue-contact-using-bcm

部件号:AFE4300

尊敬的社区:

我使用AFE4300测量身体成分。 我制作了一些电极并将它们连接到IOUT和VSENSE。 但是在怠速状态下(无皮肤接触),我得到的BCM读数约为I:1000~2000 Q2000 Q:-60~+60,在IQ模式下约为100~200 Ω。 在工作状态下(皮肤接触),我获得数百个BCM读数。 但我不能保证其他人是否会取得更高的结果。

那么,我如何从数据中判断是否存在皮肤接触?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖林,


    我已将此帖子移至支持AFE4300的医学论坛。 我相信您会在这里找到答案。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shoaling,

    您是否使用两个已知电阻器进行校准并使用此信息来估计车身阻抗?

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prabin
    是的。 我已经用两个已知电阻器计算了斜率,偏移和相位。 然后,我更改了ISW_MUX和VSENSE_MUX的寄存器,以测量车身阻抗。 如果不接触皮肤,您会得到什么结果? 我认为阻抗应该在0左右,因为没有电流通过两个感应电极,因此没有电压差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍在等待回答。 同时,我做了更多的实验,发现如果我只是短路VSENSE电路或IOUT电路,我得到读数R~=0。 所以我开始想,当VSENSE暴露在外时,是否会产生高频噪音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shaoling,

    AFE4300的解调器需要一些共模电压才能正常工作。 此共模由励磁放大器在正常操作期间(即存在本体阻抗时)设置。 因此,在没有皮肤接触的情况下,没有人设置公共模式,AFE4300的输出将是不可预测的。 这也验证了以下事实:当VSENSE和IOUT短路时,输出为~0,因为激励放大器设置了共模模式。
    但是,为了确保主板上没有其他问题,您可以在FWR模式下尝试。 还可以尝试使用物理电阻器作为主体阻抗,其值范围为100至1000欧姆。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prabin
    感谢您的回复。 我校准了芯片并使用各种网络进行了测试,结果显示值似乎正常。 我还有两个问题:

    1.我在两个VSENSE之间添加了一个大电阻器(如10kohm),从而使输出~0没有皮肤接触。 因为湿皮阻抗(~100ohm)远低于电阻器的阻抗。 结果不会受到很大影响。 您能否确认这是一个解决方案?

    2.我使用了另一个处理器生成的800kHz时钟源。 根据文档IQ_DEMOD_CLK=fclk/(IQ_DEMOD_CLK_DIV_FAC)=(BCM_DAC_FREQ*4)和BCM_DAC_FREQ=DAC[9:0]*fclk/1024。 所以如果我想在IQ模式下测量50kHz。 我需要设置IQ) DEMOD_CLK_DIV_FAC=16和DAC=0x40 (准确地为64*800/1024=50),对吗? 但是激励信号为~51kHz。 然后我意识到公式应为BCM_DAC_FREQ=DAC[9:0]*fclk/1000。 仅当我将DAC更改为0x3E或0x3F以获得信号~50kHz时。 是这样吗? 如果我不能得到精确的50kHz频率,IQ值会在一段时间内变化吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shaoling,

    是的,您的解决方案会起作用。 但是,要使通过校准电阻器的电流和本体阻抗相同,即使在校准路径中,也可以在VSENSE之间增加10KOHM。

    在IQ模式中,如果您想要50 KHz的激励频率,IQ CLK应为=4*50=200 KHz。 因此,当fCLK = 800kHz时,IQ) DEMOD_CLK_DIV_FAC应为4,以获得200kHz的IQ) DEMOD CLK。

    关于BCM_DAC_FREQ的公式,它的“DAC[9:0]*fclk/1024”。 其分母为"1024",而不是"1000"。
    您获得~51KHz而不是~50kHz的一个可能原因是您的fCLK可能不是完全800kHz。
    只要您有DAC[9:0]=64和IQ) DEMOD_CLK_DIV_FAC =4,就不会随时间发生任何问题。

    此致,
    Prabin