This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1405EVM:与AFE5808AEVM连接

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808AEVM, AFE5808A, AFE5808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576482/tsw1405evm-interfacing-with-afe5808aevm

部件号:TSW1405EVM

我们正在尝试将 AFE5808AEVM与  TSW1405EVM连接起来。

较旧的线程: https://e2e.ti.com/support/other_analogue/imaging_afes/f/239/t/40.7866万

  • 根据TSW1405EVM的两个相关器件部分,仅提及ADS12*系列产品为兼容产品。  这两种是否兼容?
  • 我们按照  AFE5808AEVM的用户指南与TSW1400EVM进行了连接
  • 我们将+-5V (电流限制为1A)连接到AFE5808AEVM,该EVM与TSW1405EVM相连,两者均通过USB电缆连接到Windows 7 PC。
  • 这两个板都在相应的GUI中得到识别。
  • 我们选择板载40MHz时钟,并给出2MHz 600mV峰值正弦波作为AFE上通道2的输入
  • 在AFE GUI上,我们将Single (单个)设置为采用板载CLK,然后选择测试模式作为斜坡
  • 如第7节(第8页)所述,高速数据转换器专业版GUI版本是2.7 v,他们可以从中选择AFE5808A板。 但是 ,当前可用的HSDC Pro v版本是4.5 v, 它没有选择AFE5808A的选项。
  • 根据上面提到的较旧线程,建议 用户在ADC设置中首先使用ADS528x并设置LSB,同时反转通道的顺序(1->8,2->7等)。
  • 我们不太了解反向通道部分。  这是否是经验证的解决方法?
  • TI是否可以为AFE5808A提供更新的用户指南或ini文件,以便与HSDC Pro v 4.5 和TSW1405EVM配合使用?
  • 在随AFE5808AEVM用户指南提供的HSDC Pro GUI (第11页)的屏幕截图中,底部状态栏上给出了接口类型= ADC_firmware。 我们的安装中未显示此信息。

如果需要进一步的详细信息,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aparna:

    当前没有用于AFE5808A设备的ini文件,必须生成并测试该文件。
    正如在另一篇文章中所提到的,用户通过进行几处更改,可以使用ADS528x ini文件使其正常工作。
    我将能够在3月1日之前提供包含更改的ini文件并进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Praveen:

    非常感谢您的支持。 应等待ini文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aparna:

    以下是用于TSW1405 EVM的AFE5808A的ini文件的链接。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/7824.AFE5808.ini</s>5808.

    在AFE5808A GUI上,对于ADC配置,将位顺序设置为LSB优先,将LVDS数据速率设置为12X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Praveen:

    非常感谢您提供ini文件。 如果您可以确认我们的测试设置是否正确,这将非常有帮助:

    • 我们将+-5V (电流限制为1A)连接到AFE5808AEVM,该EVM与TSW1405EVM相连,两者均通过USB电缆连接到Windows 7 PC。
    • 这两个板都在相应的GUI中得到识别。
    • 我们选择板载40MHz时钟,并给出2MHz 600mV峰值正弦波作为AFE上通道2的输入
    • 在AFE GUI上,我们将Single (单个)设置为采用板载CLK,然后选择测试模式作为斜坡
    • 如您所述,将LSB优先和LVDS数据速率设置为12x

    将签出ini文件并让您知道它的运行情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Praveen:

    我们已经使用了您发送的ini文件,但仍然不幸运。 我将逐步解释我们所做的工作(根据    AFE5808AEVM用户指南)。 请浏览并告知我们是否做错了事或错过了什么。

    1. AFE5808AEVM上的跳线设置(屏幕截图)-特别是JP9设置为OSC侧以使用板载CMOS时钟,JP15设置为板载VCNTL侧
    2. 已连接+5V和-5V (限制在1A时)电源
    3. 已将TSW1405EVM连接到电路板,并通过USB ()将两块板连接到PC,然后打开+5 -5电源
    4. 如指南中所述,4个绿色LED和2个红色LED (实际上为LED41,42和另一个显示1.8V的LED)正在发光。 (此时消耗的电流为+5V 0.34A,5V为0.03A)
    5. 启动AFE5808AEVM GUI,LED41,42按预期关闭
    6. 首先设置LSB,12X LVDS数据速率,ADCCLK为单端(使用板载时钟),并将测试模式设置为Ramp (屏幕截图)(电流现在在+5V上为0.45A,在-5V上为0.03A)
    7. 启动HSDCPro GUI,可识别TSW1405并通过从下拉列表中选择AFE5808加载固件(TSW1405EVM上的蓝色LED现在亮起)
    8. 将ADC输出数据速率设置为40M
    9. 将ADC输入目标频率设置为2M
    10. 检查自动计算相关频率
    11. 将分析窗口设置为6.5536万
    12. 选择Time Domain (时间域)
    13. 按下Capture (捕获)按钮,应观察斜坡波形,但在0处只显示一条蓝线-(屏幕截图)
    14. 分析窗口将自动更改为8192而不是6.5536万,无法将其改回6.5536万  
    15. 电流消耗在+5V时保持在0.46A,在-5V时保持在0.03A

    是否有任何线索/建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Praveen:

    正在等待您的回复。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aparna:

    我对拖延表示歉意。

    查看1号上的跳线设置,JP1引脚1-2上的分流跳线似乎不存在。
    是否可以将分流跳线放在JP1引脚1-2上并重试?

    其余的步骤似乎没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Praveen:

    将分流1,2或JP1,并让您知道它是如何进行的。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Praveen:

    很棒! 我们短接了JP1的1,2,我们可以在HSDC Pro GUI上看到斜坡输出。 非常感谢您的支持。