This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8531:DAC8531低温

Guru**** 2912790 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/575590/dac8531-dac8531-low-temperature

部件号:DAC8531

鹿。

客户使用DAC8531。
它在低温测试中无法正常工作。
将DAC设置为低温时输出电压为0伏。
这是一种异常操作。
低温测试温度为-30度。
SPI在低温(-30度)下正常工作。
我们正在测试该室。
正常情况下,提高温度。


解决方案是什么?

我想请一个导游。

这是客户的电路图。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    感谢您的查询。  请回答以下有关故障情况的问题:

    1.  出现故障情况(即-30度时)时,参考电压是多少?

    2.在这种情况下,您是否还设置了箱内的湿度? 如果是,测量值是多少?

    3. 请您检查在此温度和湿度下是否存在冷凝的可能性?

    4.您是否发现基准和/或输出引脚与散热垫或板上的任何其它接地点短路的可能性? 请查看PCB迹线和IC上是否有薄雾痕迹

    此致,

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Uttam Sahu

    详细解释问题。

    问题是冷启动项目。

    将DAC 8531的值设置为低温时会发生此问题。
    输出问题仅在低温下出现。
    当低温下的温度升高时,这是正常操作。
    在低温下设置为SPI时,输出将为0V。
    在此状态下,当温度升高时,VC的电压逐渐升高(高达约200至300 mV)
    输出立即正常。

    参考电压为2.5V。
    经确认,参考电压2.5V在低温下保持不变。
    在正常操作中,如果reference_voltage设置为2.5 V,则输出电平为1.42 V
    SPI在低温(-30度)下正常工作。

    湿度为0

    4.它看起来不像由组装状态等引起的问题

    解决方案是什么?
    我需要帮助。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    我们正在尝试在实验室中创建相同的设置。 但是,由于我们目前还没有EVM,这将需要几天的时间。 同时,请在EVM上测试此情况,以防您有此情况并查看是否重现故障?

    您写入的湿度为0。 这似乎不是一个现实的案例。 通常,当您将温度设置为低时,如果不进行维护,箱内的湿度可能会非常高,从而形成冷凝。 如果您可以通过将湿度正确设置为适当的值来排除该条件,那将是非常好的。 当我提到短路时,我并不是说这是由于组装,而是由于高湿度造成的冷凝。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    是否有任何更新? 我与设计团队进行了讨论,他们建议进行几项测试以找出根本原因:

    1.您能否在另一个PCB上重复测试,以排除是否是部件问题? 正如我之前建议的,如果可能,您也可以在EVM上执行此操作

    2.在故障状态下,您能否检查系统消耗的电流? 如果我们可以将其与正常情况下的电流进行比较,我们将知道设备是否将进入断电模式

    此致,

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Uttam Sahu

    我们没有EVM。
    我正在等待应用EVM。
    在温度测试过程中,所有主板的问题都相同。
    我们正在继续进行试验。
    请帮帮我。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    您是否能够测试电源电流? 如果您能做到这一点,它将使我们更深入地了解故障机制,无论是断电还是短路。  

    此致,

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Uttam Sahu

    在正常温度下,配置时的电流约为1 mA
    在低温下,消耗的最大电流为6 mA。
    我们正在继续进行试验。
    请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Henry:

    低温下的电流消耗看起来异常。 我们正在努力了解根本原因。 同时,您能否找到以下问题的答案?

    1.输出处于断电状态时,您能否测量低温和室温下的电源电流?
    2.箱内的湿度是多少?
    3.您能否分享负载阶段的示意图? 如果您不愿意公开分享,我可以向您发送我的电子邮件ID。 请将其发送到该地址。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Uttam Sahu

    您是否正在测试DAC8531EVM?

    系统的湿度条件应达到95 %。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Henry:

    在95 % 湿度下,板上出现冷凝的几率极高,这可能导致小尺寸设备引脚短路。 我自己已经看过很多次了。 事实上,很难精确测量90 % 以外的湿度。 当他们说95 % 时,在箱内的某些位置,它实际上可能是100 % ,尤其是靠近金属部件(如设备引脚等)

    一种解决方案是在测试过程中降低湿度,以防湿度不属于测试规格本身。

    另一种方法是用某种密封剂(如保形涂层或硅树脂或环氧胶)覆盖细间距销。 如果可以在DAC和输出振荡器上进行这种涂层,我们可以排除冷凝引发故障的可能性。

    我怀疑两个点可能发生短路:振荡器的针1和2之间或DAC的针4和散热垫之间。 这两种情况都可能导致我们正在观察的故障情况。

    我还不能在EVM上执行测试。 很抱歉。

    此致,

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Uttam

    当在低温下删除CAP (C1044)时,请确认其正常运行。

    我不知道CAP (C1044)的确切原因。

    我想知道CAP (C1044)如何影响DAC8531。

    请解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Henry:

    我无法理解您的观点。 让我重申并帮助我理解:

    1.当您卸下电容器C1044并在低温条件下测试它时,系统工作正常
    2.您想了解此电容器对DAC输出的影响。

    根据数据表,您不应使用此大值的电容器来获得稳定的输出。 没有提到在极端温度条件下它的表现。 我很难获得准确的表征数据,因为这是一个非常旧的部分。 让我与设计团队核实一下,然后再了解一下这一点。

    但是,即使在正常温度下,也不建议将此值的电容器直接与VOUT引脚配合使用。 您必须使用一些补偿电路才能使用它。 对于R982,可以使用正确的非零值来实现简单的补偿电路。 但是,由于输出放大器的VFB引脚可用,因此您可以使用更好的补偿电路。

    此致,
    Uttam