This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687EVM:dac5687evm板上的dac5687已烧录

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5687

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577387/dac5687evm-dac5687-on-the-dac5687evm-board-has-burned

部件号:DAC5687EVM

我买了一个dac5687evm来使用我的硕士论文。 我打开了主板电源,但主板上的dac5687烧坏了。

我猜是瞬时电压上升的问题。 是否有保护措施? 它必须是。 我不确定  

如果订购dac5687并将其安装在主板上有效,  

1)是否可以 免费送我一份新的?

2)如果我在其上安装dac5687,它是否正常工作或需要一些初始设置?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yunus:

    您可以通过从以下链接订购免费样品并将DAC焊接到EVM来更换DAC5687。

    一旦将DAC5687焊接到EVM板上,它就应该可以工作。 如果您在订购样品时遇到任何问题,请告诉我。

    此致,

    Neeraj Gill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gill:

    感谢您的回复。

    我的页面上有一条警告

    "您的帐户无权访问样本。 请删除突出显示的设备,或者购买这些部件以结账。 要了解更多信息,请单击 此处。"

    我不理解这个问题。 为什么我的账户无法访问样本?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yunus:

    我已在e2e上向您发送朋友请求,您可以在其中向我发送私人消息。 接受我的请求后,您可以通过私人消息向我发送您的配送地址,电子邮件和电话号码,我可以向您发送样本。

    此致,
    Neeraj Giil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Giil,
    非常感谢。
    我没有收到您的请求,所以我在这里写下我的个人信息。

    yacar@selcuk.edu.tr
    +900506 78.963万1 (移动电话)
    +903.32223334亿9 (商务)
    塞尔丘克大学技术学院,房间:117,Selcuklu/Konya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gill:

    我很高兴您给我发送了我需要的样品。 但我对此有一个问题 它在海关大楼。 在土耳其,我们对国际购物有限制。 我要支付近50美元,因为价格超过30欧元。 请再给我一份样品,并将价格写在30欧元以下,如果可能,请将其写为礼品。
     
    非常感谢您的帮助。