This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:CLK规格

Guru**** 2584145 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576314/ads1271-clk-specifications

部件号:ADS1271

我有一位客户对CLK输入有一些疑问。 数据表中规定您应使用高质量的低抖动时钟源,因为此时钟控制整个芯片的操作。 但它没有提供任何细节。 请查看以下客户问题:

 我想更详细地了解必须提供给ADS1271的主时钟的要求。 具体而言,时钟的占空比是否重要(是否需要为50 %)? 它是否只需要空间均匀的上升边缘,还是下降边缘也需要精确且一致? 由于设计上的错误,我发现自己无法合成所选SPS所需的确切主时钟频率。 不过,我可能会有一个不同的工作周期。

我不知道如何回答这个问题,因为数据表中没有列出占空比限制,也没有解释ADS1271如何在内部使用上升或下降边缘。 您能否对这些问题发表意见?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是客户的附加评论:

    我们想知道51.1 % 或48.9 % 的占空比是否可以接受。 时钟与高质量低抖动源分开,我们只是无法将其分开以获得50 % 占空比。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人有机会查看上述请求?

    您能否给出您何时能够提供信息的时间范围?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    请原谅我的延迟。 我仍在尝试与设计师验证CLK占空比要求。

    同时,您是否知道客户用于ADS1271的接口格式? 我尝试确定CLK上升/下降边缘和接口信号之间是否存在任何重要关系。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    这是指主时钟。 主时钟的规格是否根据其接口而变化?

    我会看到我可以从客户那里了解到什么? 我会在收到他们的意见后立即回复。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    我询问接口的原因是主时钟(CLK)和接口信号(SPI格式的"TCD",帧同步格式的"TCF")之间存在一些计时规范。

    更重要的是,我可以告诉您,ADS1271没有固定的占空比要求。 相反,我们为两种接口格式指定最小脉冲宽度("tCPW")为15ns。 根据CLK频率,tCPW设置占空比要求。 CLK的占空比不会影响模拟性能,因为调制器运行的是分离版本的CLK (CLK/2,CLK/4或CLK/8,具体取决于模式)。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    非常感谢!

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    祝你度过美好的一天!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    客户询问分路是基于上升边缘还是下降边缘。 我不知道他们为什么要问这个问题,但他们想知道这是上升边缘电路还是下降边缘电路。 我认为这是一种上升趋势,但我想与您核实一下。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    这个问题对我来说也没有什么意义。 用于采样的边缘可能因设备而异,但在将传入主CLK划分后,该周期不会受其占空比的影响。 我问设计师,如果有一个特殊的边到边关系应该保持不变,

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    我相信ADS1271使用上升沿作为其控制的所有电路的触发器。 这是否正确? 我明白这似乎并不重要,但可能是他们的时钟有不同的上升趋势,他们可能担心这会影响运作。 从你的评论来看,我认为情况并非如此,但我只是想确保不会有任何问题。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    我刚刚收到设计师的确认。 调制器时钟源自CLK的上升沿。 因此,保持上升边缘->上升边缘关系恒定非常重要。

    调制器时钟的上升沿确定调制器何时采样输入信号。 如果上升边缘的变化具有高斯分布,那么我认为主要影响将是SNR性能降低,类似于时钟抖动。 Δ-Σ ADC的优点是过采样架构最大限度地减少了时钟抖动的影响,因此这也可能有所帮助。 如果变化不是高斯的,我不能肯定会有什么影响。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    感谢您的回复!

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    再次感谢。

    Richard Elmquist