This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要查找配备了缓冲器的ADC并进行集成?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7881, ADS8422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577372/to-find-an-adc-equipped-with-buffer-and-do-integration

主题中讨论的其它部件:ADS7881ADS8422

大家好,

我正在处理一个信号,应该进行采样和集成。

采样速率>= 3.3 MSPS

分辨率>=12位

请告诉我ADC上有一些缓冲器并计算积分?

此致,

拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAS,


    根据所需的数据速率和分辨率,您将描述SAR类型ADC。 我个人不支持这种类型的ADC,但可以帮助找到支持这种ADC的人。

    但是,我不确定您计算积分的含义是什么。 请您解释一下吗? 此外,您能否更详细地描述您的应用? 它将帮助我们确定您需要的ADC。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在应用中,应捕获脉冲电流的波形。
    采样持续时间为30 us,所需采样速率>= 3.3 MSPS。

    在设计中,应集成Rogowski线圈感应到的电流。

    所以我需要一个ADC,它上有一些缓冲器,如果可能的话,进行集成。


    此致,
    拉苏尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rasool:

    遗憾的是,我们没有集成了支持3.3MSPS的内部缓冲器的SAR ADC。

    ADS7881是一款单端12-B SAR ADC,支持具有 数字并行接口的4MSPS。  它包含内部参考和参考缓冲区。  

    另一个选件是ADS8422,16-B全差动输入SAR ADC,具有并行接口,包含内部参考和参考缓冲器。

    正如Joe提到的,如果您告诉我们Rogowsky线圈的振幅,共模,输入频率和阻抗要求,我们可以建议在您的设计中使用外部缓冲电路。  


    谢谢,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Luis,

    请原谅我在之前的帖子中错误地告知缓冲区。我需要一个数据缓冲区,一个存储转换后样本的存储器。

    有一个原始电流由Rogowski线圈感应。

    应该对Rogowski信号进行采样并将其集成

    我正在找到一个配备了一些内存的ADC。

    此致,

    拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rasool:


    遗憾的是,我们目前不提供集成内存和/或累加器的SAR ADC,以执行集成操作并在12-B分辨率下支持3.3MSPS。

    ADS7881将通过并行接口为每次转换提供12-B数据。 一种可能的解决方案是在控制器或FPGA上执行集成。

    谢谢,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Luis:
    某些ADC具有FIFO。
    这是什么?

    谢谢!

    拉苏尔