This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM7.3201万-ARC-EV:RD-195 GUI数据采集问题。

Guru**** 2977180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573737/sm73201-arc-ev-rd-195-gui-data-acquisition-problems

零件号:SM7.3201万-ARC-EV

您好,

我正在尝试使用提供的Arc Detection Interface v 1.14 应用程序采集数据。 我可以通过RS232接口连接到GUI,并已通过终端验证连接是否正常。 当我尝试采集数据时,我会立即看到一个空白图表,有时甚至会看到一个数据很少的图表。 我有时也会收到各种错误消息。 我只能采集一次预期波形(未截屏)。 我在下面附上了屏幕截图。

我还想知道"RD195 Acquire mode"(RD195采集模式)复选框在手册中的任何地方都没有提及,手册屏幕截图中也没有提及。 这是选中还是取消选中?

如能为解决这些问题提供任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢!

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    抱歉,我之前没有看到此主题。 我看到此类问题是由于电缆问题,USB-COM端口驱动程序的使用问题 或NI VISA安装问题造成的。

    您可以使用Windows终端程序检查电缆和USB-COM适配器。

    此致,

    Christo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    我已使用终端程序验证电缆是否工作正常,并且能够正常发送/接收。 我已经重新安装了COM端口驱动程序,并更新了我的NI VISA安装。 我仍然有同样的问题。  

    请注意,应用程序无法成功连接到主板,左下角没有"No Connection to RD195"(无法连接到RD195)错误。

    我在尝试捕获数据时使用了COM端口嗅探器,并在下面附上了屏幕截图。 您可以看到'get w 2000'命令正在被发送,并且收到了原始ADC数据。 第二个屏幕截图显示正常条件下的一些数据,而第三个屏幕截图显示按下自检按钮后的一些数据。 我相信这些结果是预期的。  

    任何进一步的建议都将非常有帮助。

    谢谢!

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了一个解决方法,因为我仍然无法使用应用程序捕获数据。 发送CLI命令"get w 2000"捕获可记录到文本文件中的原始ADC数据。 尝试使用应用程序捕获数据,然后单击"Accept"(接受)将会将文本文件保存到您的工作目录中,工作目录中可以填充以前存储的数据。 然后,可通过"ADC库"选项卡导入此文件,在该选项卡中可以对其进行处理,查看FFT图形以及使用参数调整功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    “原始ADC数据无效”错误是由于对“GET w 2000”命令的响应不正确所致。 GUI未返回预期的样本数量。 COM端口可能存在速度不正确的问题。 请检查端口设置。

    此致,

    Christo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    我已检查端口设置,速度设置为11.52万位/秒,如用户指南中所述。 使用终端I可以验证是否收到了2000个样本,因此这似乎只是GUI的问题。 不管怎样,我上面介绍的变通办法目前符合我们的需求。

    谢谢!

    马特