This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:什么是设计双极电源的最佳方式

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577207/ads1298-what-s-the-best-way-to-design-bipolar-power-supply

部件号:ADS1298

嘿,我为ADS1298设计了双极电源,使用下一个原理图,但当我插入3.3V时,我得到了AVDD +2.6V,DVDD +2.6V,AVSS -2.5V,如果我插入+5V,我得到AVDD +4.56V,DVDD +4.56V,AVSS -2.5V,所以它意味着AVDD = DVDD。 我从openbci项目获得的电源示意图。

我的问题是:这些值对于ADS1298是正确的,根据数据表,我必须获得AVDD +1.5V,DVDD + 1.8V,AVSS -1.5V,怎样才能更好地实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    在AVDD = 4.56V和AVSS =-AVSS 2.5 V的情况下,对于AVDD - AVSS,此值过大。 请参阅ADS1298数据表中的表7.3。 它显示推荐的模拟电源(AVDD - AVSS)在2.7 和5.25 V之间。当AVDD为4.56 时,您应将AVSS与地连接。

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的错
    AVDD至GND 3.3V
    DVDD到接地3.31V
    AVSS至GND 1.6mV (昨天为-2.5V)

    我发现了两个错误,我使用AVDD的TLV7.0033万,它给我3.3V (根据原理图,我希望+2.5V),而AVSS给我-2.5V (由于连接不好,我得到1.6mV)

    如果我有的话

    DVDD 3.3V (1.65 ... 3.6)

    AVDD 2.5V  

    AVSS -2.5V

    然后

    AVDD - AVSS =+5V (正常,但几乎是最大值)

    AVDD - DVDD =- 0.8 (- 2.1 ... 3.6)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Ivan,

    电源设备的这些值足以满足设备的要求。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Brian。 希望我还没有损坏我的芯片,使用3.3V的AVDD和2.5 AVSS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ivan,

    我不建议在您的系统的任何生产模型中使用该芯片。  一般来说,如果测试过程中有一个IC损坏,最好在周围多安装几个IC。

    此致,

    Brian