This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7822:输出1和输出2处的电压

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576303/dac7822-voltage-at-iout1-and-iout2

部件号:DAC7822

您好,

是否必须 将 Iout1和Iout2从 GND设置为0伏,或者可以将其设置为不同的电压(让它成为V_virtual)?

如果v_virtual不要求为0,我了解可以获得: Vout - V_virtual =-(Vref - V_virtual)* code / 4095。

谢谢!

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Gabriel

    在典型应用中,IOUT2连接到模拟接地和跨阻抗级的正极端子,如数据表的图38所示。  IOUT1连接由互阻抗级的负极端子保持在虚拟GND电位。

    引脚的最大额定值通常显示在数据表的绝对最大额定值表中,但遗憾的是,对于IOUT1和IOUT2,此信息未显示。  我确实认为它们可以超越'0V',因为第5页指出,"IOUT2A应连接到系统的模拟接地,但可能会偏向于实现单电源操作"。  因此,应该可以对该端子应用非零值,但必须通过设计验证引脚的绝对最大额定值。  收到此信息后,我将更新此帖子。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howdy Gabriel

    IOUT1/2引脚的绝对最大电压为VDD+0.3V。 但是,这并不意味着该部件在此最大电平下可以正常工作,只是针脚电压会上升到如此高的电压,而不会对设备造成损坏。 为了实现合理的单电源操作,并考虑到器件仅为12位,设计建议这些引脚(IOUT1/2)应保持在以下关系的电压:(VDD - V_IOUT)>=2V,其中V_IOUT是应用于单电源操作的IOUT2的电压。

    此外,上面包含的转印函数有一个小打字错误,下面将对其进行更正。
    Vout - V_virtual=-(Vref - V_virtual)*代码/4096

    此致,
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Matt。

    我从您的评论中假设,V_IOUT对于正常操作不能为负值。 这是否正确?

    此致,
    Gabriel