This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411Q1EVM:器件状态:重置N/A

Guru**** 2583625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577424/pga411q1evm-device-state-reset-n-a

部件号:PGA411Q1EVM

如标题中所述,我收到的设备状态为"重置不适用"。  不是“正常”或“诊断”。  我已经尝试重置EVM板和GUI多次,但我一直得到相同的设备状态。  是否有解决方法?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    感谢您与我们联系。 在GUI的打开页面上的“EVM状态”下,您是否可以列出它所说的内容? (或包括屏幕截图)

    USB控制器:
    连接状态:
    USB固件:
    PGA41x-Q1器件:

    此外,在打开GUI之前,请确保EVM上的D12 LED稳定亮起且不闪烁。 如果它正在闪烁,则按下EVM上的MCU_RST按钮,直到LED保持稳定;然后打开GUI。

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clancy,

    直到今晚晚些时候或明天,我才会访问EVM,但我可以告诉您,电路板和GUI之间已建立连接。 USB固件是有效的数字(不是空白或0.0 .0.0)。 我不确定列表的其余部分。

    在建立连接时,EVM上的D12 LED指示灯稳定亮起。

    昨天晚上我注意到的一个奇怪的事情是,当我让GUI驱动NRST引脚低电平时,我的仪表在该引脚上的读数为~4.8 V。 当高的时候,它读的是~5.2 V。我开始得出结论,有些东西是坏的。

    感谢您的帮助,
    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    您是否仔细检查了默认跳线设置(您可以在用户指南中看到此设置)? 我以前见过主板供应商弄混跳线,所以请仔细检查。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clancy,

    是的,我们实际上让董事会工作了一段时间。 我们离开了董事会大约一个星期,当我们回到董事会时,它正在做这件事。

    此致,
    斯蒂芬