This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271EVM-PDK:直接从ADS1271EVM-PDK读取数据

Guru**** 2584935 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576396/ads1271evm-pdk-reading-data-directly-from-ads1271evm-pdk

线程中讨论的其他部件:ADS1271EVM-PDKADS1271EVMADS1271

大家好

我看到ADS1271EVM-PDK附带了一款LabVIEW软件,它允许用户查看和保存数据(csv格式)。

基于这些功能,我想知道:

A)是否可以直接从ADS1271EVM-PDK的USB读取数据? 我想通过USB将ADS1271EVM PDK连接到我的计算机并在计算机屏幕上打印数据。 我打算像一个范围一样,尽可能接近实时地进行这项工作。

如果可能,串行配置是什么(波特率,位数,停止位...) 我应该使用(考虑到它可以作为通用串行接口打开)?

B)我打开了一些LabVIEW文件以检查USB配置,但找不到它。 有人能告诉我USB配置. vi在哪里吗?


谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Favero,

    感谢您对我们的ADS1271的关注!

    我们的评估平台只能按原型使用。 这是为了让客户熟悉设备的功能和性能。 它们不能与我们提供的软件一起用于其他独立应用程序。

    我可以通过电子邮件向您发送EVM软件的源代码(如果它有助于用作参考)。 它是在相当一段时间以前开发的,因此我们将无法解决任何有关修改它的问题。

    此致,