This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7551:SPI代码示例

Guru**** 2685575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7551, DAC5571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/576388/dac7551-sample-spi-code

部件号:DAC7551
主题中讨论的其他部件: DAC5571

我正在开发一种新的设计,在我们的主板中使用DAC7551,我想在主板上对此器件运行一些验证,是否有人可以将一些示例SPI代码用于此DAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jehu,

    我们是否有特定的帮助? 配置此功能主要取决于MCU平台,而不是设备本身。 接口是16位宽的帧,顶部4位配置电源模式。 数据在SCLK的下降边缘计时,这表示时钟相位要求,而计时图则指示时钟极性是可接受的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:
    我正在尝试使用SPI验证DAC5571上的通信和一些基本功能,我有DAC5571EVM,我想使用它来检查其中的SPI通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忘了说,我正在使用Cheetah SPI程序员来执行此类任务。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jehu,

    您提出的建议可以使用EVM。 快速浏览网站上的Cheetah SPI Programmer's User's Guide (Cheetah SPI编程器用户指南)我前面介绍的SPI配置可通过"ch_SPI_configure"(ch_spI_configure)功能进行配置。